Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-F28P55X, C2000WARE, C2000-CGT, TIDA-010955, TMDSCNCD28P55X
器件型号: LAUNCHXL-F28P55X
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 C2000-CGT 、SysConfig、 TIDA-010955、 TMDSCNCD28P55X
您好、
我尝试将 Edge AI Studio 与 LAUNCHXL-F28P55X 板进行时间序列分析、作为交流电弧故障分类示例。 我的最终目标是将 Edge AI Studio 与 F28P55x LaunchPad 配合使用、以进行时间序列故障检测。
硬件:
-板: LAUNCHXL-F28P55X
-器件:TMS320F28P550SJ9
-调试探针:板载 XDS110
- Windows 中使用的 COM 端口: XDS110 Class Application/User UART、COM6
软件:
- Code Composer Studio:20.5.1
- Edge AI Studio for Time Series: 1.6.1.
- C2000Ware:26.00.00.00
- C2000Ware DigitalPower SDK:5.06.00.00
- C2000-CGT:22.6.3.LTS
- SysConfig:1.27.1
工作原理:
1.我可以构建并刷写 C2000Ware AI 示例:
C2000Ware_26_00_00/libraries/ai/examples/arc_fault/f28p55x
2.生成的固件 f28p55x_arc_fault.out 在电路板上运行并打印:
特征提取不匹配 0
所有测试均已通过。
黄金矢量匹配:2 不匹配:0
3.我还从以下位置导入了 F28P55x 工程:
Ware_Digital、Power_SDK_5_06_00_00
开发套件→使用嵌入式 AI 的 TIDA-010955 电弧故障检测→示例工程→F28P55x
4.将目标配置更正为使用以下命令后、我能够构建并刷写 F28P55x.out:
XDS110
- cJTAG 2 引脚高级模式
- OSCAN2.
-更低/更可靠的 JTAG 速度
问题:
返回到 Edge AI Studio 并尝试从 Capture 选项卡进行连接时、得到:
deviceAgentSerial 无响应。
请加载正确的固件、使用正确的波特率、然后重试。
我尝试了 COM6、Windows 显示为:
XDS110 Class 应用/用户 UART (COM6)
COM5 为:
XDS110 类辅助数据端口
我还尝试了文档中建议/看到的波特率、包括 9600 和 115200。 我还找到了一个提到 5820000bps 的 MSPM0 边缘 AI 捕获自述文件、但我没有找到等效的 F28P55x 文档。
重要观察:
DigitalPower SDK F28P55x 工程看起来包含 DAP_COMMUNICATION、但在 F28P55x 工程中找不到 deviceAgentSerial。 但是、Edge AI Studio 报告其正在等待 deviceAgentSerial。
问题:
1. AC 电弧故障分类项目中应刷写到 LAUNCHXL-F28P55X 用于 Edge AI Studio Capture 的确切固件/工程是什么?
2. DigitalPower SDK TIDA-010955 示例中的 F28P55x.out 是否应与 Edge AI Studio Capture 配合使用、还是仅用于独立的 TIDA /参考设计流程?
3.在哪里可以找到 Edge AI Studio 预期的 F28P55x deviceAgentSerial/data-capture 固件?
4. LAUNCHXL-F28P55X 上应该使用什么 UART/SCI 外设、引脚、S2 开关配置和波特率?
5.是否直接在 LAUNCHXL-F28P55X 上支持 Edge AI Studio 交流电弧故障捕获流程、或者仅在 TMDSCNCD28P55X controlCARD/TIDA-010955 硬件上支持该流程?
我希望有一个指向 Edge AI Studio 的正确 F28P55x 数据采集或实时预览示例工程的指针。