This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:LAUNCHXL-F28P55X + Edge AI Studio:刷写 F28P55x 电弧故障固件后 deviceAgentSerial 无响应

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-F28P55X, C2000WARE, C2000-CGT, TIDA-010955, TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1644496/launchxl-f28p55x-launchxl-f28p55x-edge-ai-studio-no-response-from-deviceagentserial-after-flashing-f28p55x-arc-fault-firmware

器件型号: LAUNCHXL-F28P55X
主题中讨论的其他器件: C2000WAREC2000-CGT 、SysConfig、 TIDA-010955TMDSCNCD28P55X

您好、

我尝试将 Edge AI Studio 与 LAUNCHXL-F28P55X 板进行时间序列分析、作为交流电弧故障分类示例。 我的最终目标是将 Edge AI Studio 与 F28P55x LaunchPad 配合使用、以进行时间序列故障检测。

硬件:
-板: LAUNCHXL-F28P55X
-器件:TMS320F28P550SJ9
-调试探针:板载 XDS110
- Windows 中使用的 COM 端口: XDS110 Class Application/User UART、COM6

软件:
- Code Composer Studio:20.5.1
- Edge AI Studio for Time Series: 1.6.1.
- C2000Ware:26.00.00.00
- C2000Ware DigitalPower SDK:5.06.00.00
- C2000-CGT:22.6.3.LTS
- SysConfig:1.27.1

工作原理:
1.我可以构建并刷写 C2000Ware AI 示例:
  C2000Ware_26_00_00/libraries/ai/examples/arc_fault/f28p55x

2.生成的固件 f28p55x_arc_fault.out 在电路板上运行并打印:
  特征提取不匹配 0
  所有测试均已通过。
  黄金矢量匹配:2 不匹配:0

3.我还从以下位置导入了 F28P55x 工程:
  Ware_Digital、Power_SDK_5_06_00_00
  开发套件→使用嵌入式 AI 的 TIDA-010955 电弧故障检测→示例工程→F28P55x

4.将目标配置更正为使用以下命令后、我能够构建并刷写 F28P55x.out:
  XDS110
  - cJTAG 2 引脚高级模式
  - OSCAN2.
  -更低/更可靠的 JTAG 速度

问题:
返回到 Edge AI Studio 并尝试从 Capture 选项卡进行连接时、得到:

  deviceAgentSerial 无响应。
  请加载正确的固件、使用正确的波特率、然后重试。

我尝试了 COM6、Windows 显示为:
  XDS110 Class 应用/用户 UART (COM6)

COM5 为:
  XDS110 类辅助数据端口

我还尝试了文档中建议/看到的波特率、包括 9600 和 115200。 我还找到了一个提到 5820000bps 的 MSPM0 边缘 AI 捕获自述文件、但我没有找到等效的 F28P55x 文档。

重要观察:
DigitalPower SDK F28P55x 工程看起来包含 DAP_COMMUNICATION、但在 F28P55x 工程中找不到 deviceAgentSerial。 但是、Edge AI Studio 报告其正在等待 deviceAgentSerial。

问题:
1. AC 电弧故障分类项目中应刷写到 LAUNCHXL-F28P55X 用于 Edge AI Studio Capture 的确切固件/工程是什么?
2. DigitalPower SDK TIDA-010955 示例中的 F28P55x.out 是否应与 Edge AI Studio Capture 配合使用、还是仅用于独立的 TIDA /参考设计流程?
3.在哪里可以找到 Edge AI Studio 预期的 F28P55x deviceAgentSerial/data-capture 固件?
4. LAUNCHXL-F28P55X 上应该使用什么 UART/SCI 外设、引脚、S2 开关配置和波特率?
5.是否直接在 LAUNCHXL-F28P55X 上支持 Edge AI Studio 交流电弧故障捕获流程、或者仅在 TMDSCNCD28P55X controlCARD/TIDA-010955 硬件上支持该流程?

我希望有一个指向 Edge AI Studio 的正确 F28P55x 数据采集或实时预览示例工程的指针。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sindre:
    DigitalPower SDK 中的参考设计使用 F28P55x controlCARD、而不是 LaunchPad、此外该参考设计用于直流电弧故障。
    仅仅更改目标配置是不够的、还可能有更多的依赖关系。

    EdgeAI Studio 的数据捕获和实时预览功能可用于提供数字电源 SDK 中的 F28P55x 直流电弧故障检测参考设计。