This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:CCSSTUDIO:C2000 应该是 64 位

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1643147/f29h850tu-ccsstudio-c2000-should-be-64-bit

器件型号: F29H850TU
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

Linux 安装过程中出现的问题非常不清楚。

两种方法

:~/ Downloads$./ C2000Ware_5_02_00_00_setup.run
bash:./ C2000Ware_5_02_00_00_setup.run:无法执行:找不到所需的文件

 

故障排除

$:~/下载$ strace C2000Ware_5_02_00_00_setup.run
strace:找不到可执行文件'C2000Ware_5_02_00_00_setup.run'
alderbuck-developer@alderbuck-developer-VirtualBox:~/下载$strace ./ C2000Ware_5_02_00_00_setup.run
execve(“./ENENT C2000Ware_5_02_00_00_setup.run“、[./ENENT C2000Ware_5_02_00_00_setup.run“]、0x7ffcf6855a40 /* 55 vars */)=–1 ENOENT(无此文件或目录)
strace: exec:没有这样的文件或目录
++以 1 ++退出

$:~/下载$文件 C2000Ware_5_02_00_00_setup.run
C2000Ware_5_02_00_00_setup.run: ELF 32 位 LSB 可执行文件、Intel i386、版本 1 (SYSV)、 动态链接、解释器/lib/ld-linux.so.2、 对于 GNU/Linux 2.2.5、已剥离

 

-----

详细信息

该机器是本机 64 位 8086 操作系统 (x86_64、而不是 AArch64)。  C2000 的安装程序是 32 位 ELF 二进制文件。  计算机上不存在 32 位库。

这一年份的最后一款 32 位处理器于 2006 年发布。  这是 20 年前。  将 C2000 软件包更新为 64 位。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队中的所有循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 CCS 无关。 请注意器件/SDK 专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仅 F29-SDK 软件开发套件 (SDK)|德州仪器 TI.com 支持 F29H85x。 请尝试以下操作。 C2000WARE 适用于我们基于 C28x 的器件。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我列出的 SoC 只是一个占位符、请忽略它、因为它是由我在提交此 TT 时需要输入的表单填充的。

    问题是用于 Linux 的 C2000Ware SDK 打包方式过时。  Linux 正在积极删除 32 位支持、并且无法在纯 64 位系统上安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 加入我们的 SW 团队、更好地对此进行评价。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    您是否专门寻找 C2000Ware 5.02 版?   您是否试用了最新 C2000Ware 版本 (v26.00.00.00.STS) 的安装程序?  

    此致

    Siddharth