Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
器件型号: F29H850TU
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
Linux 安装过程中出现的问题非常不清楚。
两种方法
:~/ Downloads$./ C2000Ware_5_02_00_00_setup.run
bash:./ C2000Ware_5_02_00_00_setup.run:无法执行:找不到所需的文件
故障排除
$:~/下载$ strace C2000Ware_5_02_00_00_setup.run
strace:找不到可执行文件'C2000Ware_5_02_00_00_setup.run'
alderbuck-developer@alderbuck-developer-VirtualBox:~/下载$strace ./ C2000Ware_5_02_00_00_setup.run
execve(“./ENENT C2000Ware_5_02_00_00_setup.run“、[./ENENT C2000Ware_5_02_00_00_setup.run“]、0x7ffcf6855a40 /* 55 vars */)=–1 ENOENT(无此文件或目录)
strace: exec:没有这样的文件或目录
++以 1 ++退出
$:~/下载$文件 C2000Ware_5_02_00_00_setup.run
C2000Ware_5_02_00_00_setup.run: ELF 32 位 LSB 可执行文件、Intel i386、版本 1 (SYSV)、 动态链接、解释器/lib/ld-linux.so.2、 对于 GNU/Linux 2.2.5、已剥离
-----
详细信息
该机器是本机 64 位 8086 操作系统 (x86_64、而不是 AArch64)。 C2000 的安装程序是 32 位 ELF 二进制文件。 计算机上不存在 32 位库。
这一年份的最后一款 32 位处理器于 2006 年发布。 这是 20 年前。 将 C2000 软件包更新为 64 位。