This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:关于 NPU 和 Edge AI Studio。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1646274/tms320f28p550sj-about-npu-and-edge-ai-studio

器件型号: TMS320F28P550SJ

关于 NPU 运行时间:
关于 NPU 的运行时间、目前使用的最大模型为 1400t。
模型的运行时间是否随参数数量、训练周期、学习速率或其他参数的变化而变化?或者给定模型的运行时间是否相同? 2.对于 适用于微控制器的 EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio 版本:v1.6.1 软件、我需要在串行端口配置中将波特率设置为 4687500。 如何操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:
    我想您询问的是电弧故障检测用例的背景情况。
    对于像 200T、1400t 等给定模型 运行时间是相同的,它与训练时代和学习速度无关。

    训练时间和学习速率等参数仅影响神经网络的训练。

    对于推理,运行时将仅取决于模型的体系结构。

    1400t 型号具有 1400 个可记忆权重/参数

    和 200T 型号具有 200 个可记忆的权重/参数

    因此、运行时间方面的 1400t 模型将是最慢的、因为它需要在运行期间执行更多操作、而 200T 是最快的。
    但是、1400t 模型的预测精度也可能高于 200T 模型、因为它可以捕捉更复杂的模式、因为有更多可学习参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edge AI Studio 中

    您将在左上角找到选项按钮






    有一个波特率选项来设置它  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    以及 如何在 适用于微控制器的 EDGE-AI-STUDIO-MCU Edge AI Studio 版本:v1.6.1 的服务端口配置中将波特率设置为 4687500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:
    您可以手动键入要在其中设置的波特率