This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H850 MCAN 在断点停止后不会恢复 CAN 通信;CCCR.CSR、CCCR.CSA、INIT 变为 1

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1646388/f29h850tu-f29h850-mcan-does-not-resume-can-communication-after-breakpoint-halt-cccr-csr-cccr-csa-init-become-1

器件型号: F29H850TU

您好、

我使用 F29H850 MCAN 模块、在使用调试器断点后发现问题。

问题:
如果我在断点处停止应用、然后恢复执行、CAN 通信不会再次开始。

恢复后、可以观察到以下 MCAN 位:

CCCR.CSR = 1
CCCR.CSA = 1
CCCR.INIT = 1

当 CPU 在断点处停止时、这是预期行为吗?
MCAN 模块是否在调试暂停期间自动进入时钟停止模式?
断点恢复后是否需要完全的 MCAN 重新初始化?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Islam:  

    您在应用中使用的是 SDK 或 MCAL 吗?

    此致、

    Pranav Siddappa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、
    感谢您的答复。
    该应用不使用 MCAL、而当前不使用 SDK。 但它最初基于 TI SDK 示例/初始化流程、然后修改成了我自己的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Islam:  

    你能给我一个更清楚的想法,你试图做什么? 有关以下方面的信息:

    • 正在测试什么功能?
    • 为什么添加断点?
    • 既不是 MCAL 也不是 SDK、因此您是否在应用中执行电阻器读取写入操作?  

    此致、  
    Pranav Siddappa.