请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: F29H850TU
您好、
我使用 F29H850 MCAN 模块、在使用调试器断点后发现问题。
问题:
如果我在断点处停止应用、然后恢复执行、CAN 通信不会再次开始。
恢复后、可以观察到以下 MCAN 位:
CCCR.CSR = 1
CCCR.CSA = 1
CCCR.INIT = 1
当 CPU 在断点处停止时、这是预期行为吗?
MCAN 模块是否在调试暂停期间自动进入时钟停止模式?
断点恢复后是否需要完全的 MCAN 重新初始化?
谢谢!