This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335 焊球问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645511/tms320f28335-tms320f28335-solder-ball-issue

器件型号: TMS320F28335

您好:

TMS320F28335 芯片焊球具有以下问题、从而在焊接期间实现虚拟焊接。 请帮助检查焊接工艺和条件是否有任何变化。 这样就可以避免虚拟焊接的问题。 谢谢。

  1. 一些焊球似乎部分缺失。image_1778678220979.jpgimage_1778678304381.jpgimage_1778678225208.jpgimage_1778678228562.jpg

2、中间的 16 个电极相对光滑,而周围的电极相对粗糙。

image_1778678247389.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您就 TMS320F28335 焊球问题联系我们。 您要描述的问题(部分缺少焊球和焊盘表面粗糙度不一致(中心焊盘与粗糙的外部焊盘相比)与质量问题有关、这些问题可能导致焊点不良和出现可靠性问题。


    1.检查设备质量和处理

    • 检查传入的器件: 在收到焊球后确认焊球完好无损、并在组装前记录所有问题。
    • 存储条件: 确保处理的湿敏等级 (MSL) 正确无误。 TMS320F28335 应按照 J-STD-020 标准进行存储和处理 。
    • 检查是否存在物理损坏: 缺少焊球可能表明在运输或处理过程中存在机械损坏。

    2.焊盘表面粗糙度问题

    焊盘表面粗糙度的差异(平滑的中心与粗糙的外部焊盘)可能表明:

    • 外部焊盘上可能发生氧化
    • 非均匀阻焊层应用
    • PCB 制造质量问题
    • 不同的热暴露

    3、焊接工艺优化

    对于 TMS320F28335 等 BGA 封装、请考虑以下工艺调整:

    焊锡膏应用:

    • 使用 3 类或 4 类焊锡膏、以获得更好的印刷定义
    • 确保模板厚度合适 (BGA 通常为 0.125mm)
    • 验证粘贴量是否足够但不过量

    回流曲线:

    PCB 焊盘设计:

    • 验证 NSMD(未定义阻焊层)焊盘设计
    • 焊盘直径应为焊球直径的 80–90%
    • 确保适当的阻焊层间隙

    其他资源:

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我想跟进您向 TMS320F28335 报告的焊球质量问题。 我希望我提供的建议有助于解决虚拟焊接问题。

    您是否有机会:

    • 在组装前检查进入的器件以确认焊球的完整性?
    • 根据数据表规格查看您的回流焊曲线?
    • 检查 PCB 焊盘设计和表面光洁度的一致性?

    我很好奇、想知道您是否取得了任何进展、或者您是否仍遇到这些问题。 如果您实施了任何建议的流程更改、我想了解您的结果。

    如果您仍然遇到问题、请告诉我:

    • 器件的多个批次/生产日期代码是否仍然存在问题
    • 您的电流回流焊曲线参数(峰值温度,高于液相线的时间,斜升速率)
    • 任何 X 射线或截面分析结果(如果可用)
    • PCB 焊盘镀层类型(ENIG、OSP 等)

    这些额外信息有助于我提供更有针对性的指导、或者在需要时上报给我们的质量/封装工程团队。

    期待收到您的回复!

    此致、

    Zackary Fleenor