Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SysConfig
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、
您好、
我目前正在从事 C2000 MCU(F28P55x 系列)的驱动程序开发、并对首选的开发方法进行了澄清。
在我们的工作流程中、我们介绍了多种配置 SPI、计时器、ADC、PWM 和看门狗等外设的方法:
- 使用 SysConfig 生成的代码 (board.c/.h)
- 直接使用 C2000Ware driverlib API(手动配置)
- 参考 TI 示例工程
- 级别的直接编程来编程
我想了解推荐用于生产级固件开发的行业方法:
- 基于 SysConfig 的开发是否更喜欢 嵌入式工程?如果是、为什么?
- 除了易于配置之外、SysConfig 的具体优势是什么(例如引脚多路复用一致性,时钟配置安全性,错误检查,优化)?
- SysConfig 是否会对 代码优化或运行时效率产生任何影响、还是主要是配置和开发生产力工具?
- 在这些场景中、开发人员会 避免 使用 SysConfig、而是改用:
- 而只使用 driverlib API
- 直接寄存器级编程?
- 我们应该如何平衡:
- 由 SysConfig 生成的初始化代码
- 开发人员编写的定制 HAL/BSW
- 对于长期可维护性和可扩展性(具有多个外设的大型项目)、通常采用什么方法?
了解这一点将帮助我们定义跨模块的 BSW 设计的一致方法。
提前感谢您的指导。