This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:有关 C2000 工程中 SysConfig 与 Driverlib /基于寄存器的开发的说明

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1649205/sysconfig-clarification-on-sysconfig-vs-driverlib-register-based-development-in-c2000-projects

器件型号: SysConfig
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、

您好、
我目前正在从事 C2000 MCU(F28P55x 系列)的驱动程序开发、并对首选的开发方法进行了澄清。

在我们的工作流程中、我们介绍了多种配置 SPI、计时器、ADC、PWM 和看门狗等外设的方法:

  1. 使用 SysConfig 生成的代码 (board.c/.h)
  2. 直接使用 C2000Ware driverlib API(手动配置)
  3. 参考 TI 示例工程
  4. 级别的直接编程来编程

    我想了解推荐用于生产级固件开发的行业方法:
  • 基于 SysConfig 的开发是否更喜欢 嵌入式工程?如果是、为什么?
  • 除了易于配置之外、SysConfig 的具体优势是什么(例如引脚多路复用一致性,时钟配置安全性,错误检查,优化)?
  • SysConfig 是否会对 代码优化或运行时效率产生任何影响、还是主要是配置和开发生产力工具?
  • 在这些场景中、开发人员会 避免 使用 SysConfig、而是改用:
    • 而只使用 driverlib API
    • 直接寄存器级编程?
  • 我们应该如何平衡:
    • 由 SysConfig 生成的初始化代码
    • 开发人员编写的定制 HAL/BSW
  • 对于长期可维护性和可扩展性(具有多个外设的大型项目)、通常采用什么方法?

了解这一点将帮助我们定义跨模块的 BSW 设计的一致方法。

提前感谢您的指导。