This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:使用 LAUNCHXL-F280049c 电路板中的免费 RTOS、无法在 CCS 20.3 的 RTOS 对象视图中正确查看任务信息

Guru**** 2931860 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1646755/c2000ware-unable-to-watch-properly-tasks-information-in-rtos-object-view-of-ccs-20-3-using-free-rtos-in-launchxl-f280049c-board

器件型号: C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049CSysConfig

  • 我们能够在 LAUNCHXL-F280049C 开发套件中运行和调试 Free RTOS、但我们 无法 观看或验证任务、堆栈等。 在 ROV (RTOS 对象视图)中作为预期。
  • 有关更多信息、请查看下面的屏幕截图
    • image.png
    • image.png
    •  

 

请查看以下我们使用的工具和版本

  • CCS 中完成          : 20.3.0.14__1.9.0  
  • CGT 编译器 : ti-CGT-C2000_22.6.2.LTS
  • C200Ware    : C2000Ware_6_00_01_00

 

注意:已启用宏 configUSE_TRACE_FUNCTION

注意:在编译器中,我配置了 -g 来构建符号 ,并保持优化为 O0 或关闭,即使仍然是同样的问题,没有正确的 RTOS 视图  

请支持需要启用哪些额外宏。

 

此致

Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  
    请提供相关支持。

    我们需要免费的 RTOS 图形视图或使用 ROV 来利用任务。

    我们的设置 环境、

    • CCS 中完成          : 20.3.0.14__1.9.0  
    • CGT 编译器: ti-CGT-C2000_22.6.2.LTS
    • C200Ware    : C2000Ware_6_00_01_00
    • 硬件     : LAUNCHXL-F280049C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    对延迟深表歉意、您能否确认您是否正在运行 freertos_ex2_ROV_syscfg 示例? 此示例中的 SysConfig 文件包含启用 ROV、后者会添加额外的所需配置。

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnav

    感谢您的答复、

    现在我可以使用 freertos_ex2_ROV_syscfg 创建项目后验证任务和堆栈信息是否正确。

    是否有任何图形/图表视图表示形式、如使用 ROV 或任何其他支持 CCS20.3 的插件的堆栈或 CPU 利用率、  请查看以下内容以供参考。

    简介—运行时对象视图文档

    环境:

    • CCS 中完成          : 20.3.0.14__1.9.0  
    • CGT 编译器: ti-CGT-C2000_22.6.2.LTS
    • C200Ware    : C2000Ware_6_00_01_00
    • 硬件     : LAUNCHXL-F280049C

    此致

    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    你能支持这个,所以它是对我当前的发展有帮助.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    带有 C2000Ware 的 CCS v20.x 目前不支持可视化功能。

    此致、

    Arnav