This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:电流消耗详细信息 — IDD 与 SYSCLK

Guru**** 2953060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1651763/tms320f2800156-q1-current-consumption-details---idd-vs-sysclk

器件型号: TMS320F2800156-Q1

您好的团队、

我的客户在设计中使用 TMS320F2800156-Q1、需要 IDD(而不是 IDDIO)变化与 SYSCLK 的数据。

数据表在图 6-1 中指定了 IDDIO 与 SYSCLK(启用 VREG)的关系- image.png

 

  1. 请共享 IDD 与 SYSCLK(对于 VREG 禁用)。
  2. 请确认数据表第 6.5.5.1 节(每个禁用外设的典型电流降低)中列出的 1.24mA 的 MCAN (CAN FD) 电流消耗是否准确。

 

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruva:

    本主题的专家今天已离职、请期待收到延迟的回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德鲁瓦

    IDD 的电流与频率间的关系将是一个线性关系、与为 IDDIO(VREG 启用)给出的关系相同。  客户可以使用 DS 中的 IDD 编号来获得 120MHz 的基准、然后相应地调高/调低该基准值。  在该模式下、IDDIO 在频率范围内基本上是静态的。

    就每 IP 的电流消耗而言、这应该是一个很好的节省量近似值。

    此致、

    Matthew