Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F2800156-Q1
您好的团队、
我的客户在设计中使用 TMS320F2800156-Q1、需要 IDD(而不是 IDDIO)变化与 SYSCLK 的数据。
数据表在图 6-1 中指定了 IDDIO 与 SYSCLK(启用 VREG)的关系- 
- 请共享 IDD 与 SYSCLK(对于 VREG 禁用)。
- 请确认数据表第 6.5.5.1 节(每个禁用外设的典型电流降低)中列出的 1.24mA 的 MCAN (CAN FD) 电流消耗是否准确。
谢谢你