Other Parts Discussed in Thread: SFRA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DIGITAL-POWER-SDK AM263X-AM263X
主题: SFRA 中讨论的其他器件
TI 团队大家好、
我进行了 sfra 分析、起始频率为 100Hz、控制 ISR 为 100kHz、即 Fsw/2。 当我将 sfra 被控对象模型数据加载到补偿器设计器中时、x 轴从 1Hz 开始、而不是 100Hz。 我确保在补偿器设计器领域中、Control ISR 保持在 100kHz。 两个 GUI 中出现 x10 因数不匹配的原因。 不过、csv 数据的起始频率为 100Hz。

Compensator Designer x 轴上的 X10 系数偏移
SFRAData26_May_2026_1_33_55.csv