请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28P550SJ
在 Edge AI Sudio 1.6 中、最大可选串行端口波特率为 921600。
UART 使用 8N1 格式、需要 10 位来发送 1 个字节、
从而得出有效带宽为 92160 字节/秒
采样频率为 200kHz 时、数据生成速率为 200000 × 2 = 400000 字节/秒
由于 400000 >92160(相差四倍多)、数据生成速率超过 UART 的传输容量、
甚至较长的缓冲区最终都会溢出。
对于 AFCI、需要 200kHz 的采样频率。 如何解决这个问题?