This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:关于 Edge AI Sudio 1.6 中的串行端口波特率问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1648939/tms320f28p550sj-regarding-the-serial-port-baud-rate-issue-in-edge-ai-sudio-1-6

器件型号: TMS320F28P550SJ

在 Edge AI Sudio 1.6 中、最大可选串行端口波特率为 921600。 
UART 使用 8N1 格式、需要 10 位来发送 1 个字节、
从而得出有效带宽为 92160 字节/秒
采样频率为 200kHz 时、数据生成速率为 200000 × 2 = 400000 字节/秒
由于 400000 >92160(相差四倍多)、数据生成速率超过 UART 的传输容量、
甚至较长的缓冲区最终都会溢出。
对于 AFCI、需要 200kHz 的采样频率。 如何解决这个问题?

 
 


 
 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我将请教边缘 AI 专家看一下您的问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    您选择了什么任务? 您可以根据应用程序更改波特率。

    谢谢、

    Jiaxin