器件型号: TMS320F280025
你(们)好
我们在光伏逆变器工程中使用 F280025、现在、ADC 的问题如下:
- 我们的 ADC 初始配置:

初始引脚配置:

我们的问题是:a.功率小于 2kW,读取寄存器 A1=1550,它与输入一致;
b.功率大于 2kW、即 A1 的电压= 1.2V、会读取 A1 = 59 的寄存器数据
c.我们更改 adccRegs。 ADCSOC0CTL。 位。 ACQPS 到 18、A1 是正常的、但作为功率
增量、ADC 结果寄存器 A0=2000 和 A8=1200;
2.更改 ADC 的信道会导致干扰和实际的采样不一致
其他信道:
a. A9 采样随着功率的增加而减少。 同时、两个通道的采样结果
相同;

b.我们更改以下 ADC 配置、A9 和 A0 采样正常:

c.请告知为什么需要如上所述设置该 ADC?
3.我们更改 adccRegs。 ADCSOC0CTL。 位。 ACQPS 从 18 到 30、结果也异常;
4.请检查下面的原理图和我们的 ADC 配置,并提供您的意见
如何解决这个问题、谢谢。