This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:大学可再生能源 Capstone–C2000 平台咨询

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645690/tmdscncd280039c-university-renewable-energy-capstone-c2000-platform-enquiry

零件号: TMDSCNCD280039C
主题: PMP23338 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我是一个大学工程基石团队的一员、开发了一种可再生能源电力电子系统、专注于并网逆变器和电池储能控制。

我们的项目正在研究一种使用级联电流和电压控制环路、MPPT 控制、双向电池功率转换和并网逆变器控制的数字控制光伏和电池集成式逆变器系统。 我们还计划在数字控制架构中实现同步坐标系控制和 PLL 同步。

我们目前正在评估 TMDSCNCD280039C C2000 controlCARD 平台来集成基于 SiC 的功率级、希望获得有关合适的 C2000 开发资源、推荐的评估硬件以及适用于此类应用的数字电源软件支持的指导。

目标硬件规模约为 3kW、旨在平衡实验室实际实施、安全性、成本和基石项目范围内的可用开发时间。

该项目目前处于高级仿真和控制开发阶段、包括:

  • 级联电压/电流环路实现、

  • 双向电池转换器控制、

  • 直流链路调节、

  • 数字 PWM 实现。

  • 数字延迟和采样效应、

  • 和转换器稳定性分析。

我们特别感兴趣的是:

  • 推荐的 C2000 开发套件和接口

  • Digital Power SDK 资源、

  • 逆变器和 PLL 参考设计、

  • 教育支助途径、

  • 以及有关使用 C2000 生态系统实际实施数字控制可再生能源转换器的任何指导。

任何建议或指导都将非常感谢。

感谢你能抽出时间。

此致、

Alexander Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander

    对于你的工作 pmp23338 似乎是一个很好的匹配。 这是 3.3kW PFC、也可用作单相并网转换器。 它使用单相 SPLL 并在 F280039C MCU 上实现。 您可以从最新的数字电源 SDK 下载固件。 有关更多详细信息、请访问

    https://www.ti.com/tool/PMP23338

    谢谢你

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Amir。 对于以大约 400 伏电压连接到直流链路总线的电池、直流/直流转换器是否有任何类似的参考设计可用作双向转换器(将连接到具有 240V 输出的单独实验室逆变器)?

    我假设可以修改链接的零部件、但我们根本不会遵循参考设计。 这可能会将构建扩展到我们工程的范围之外。 希望参考设计之后的直流转换组件有一个更好的选择呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex

    对于双向直流/直流转换器、请参阅 TIDM-2002。

    谢谢你  

    Amir Hussain