Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1
器件型号: TMS320F28P659DK-Q1
您好、
我向客户提出了一个紧急请求。
客户正在使用 FSI、F28P65 芯片的 FSI 每个端口有 3 条信号线:时钟线 CLK、以及数据线 D0 和 D1。 数据线 D1 可用于将数据传输速率加倍。 如果希望实现速度更高的通信、是否有必要添加此 D1 信号? 有/没有 D1 时的数据速率是多少?
此致
Kita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1
器件型号: TMS320F28P659DK-Q1
您好、
我向客户提出了一个紧急请求。
客户正在使用 FSI、F28P65 芯片的 FSI 每个端口有 3 条信号线:时钟线 CLK、以及数据线 D0 和 D1。 数据线 D1 可用于将数据传输速率加倍。 如果希望实现速度更高的通信、是否有必要添加此 D1 信号? 有/没有 D1 时的数据速率是多少?
此致
Kita
您好、Kita、
感谢您对 TMS320F28P659DK-Q1 FSI 数据速率的咨询。
FSI 数据速率:
启用 D1 (3 线配置:CLK、D0、D1):
不带 D1 (2 线配置:CLK、D0):
D1 是否需要用于更高速的通信?
D1 信号线是可选的。 添加 D1 可有效地将数据传输速率从 100Mbps 加倍至 200Mbps。 您的客户是否需要添加 D1 取决于他们的带宽要求:
这两种配置都使用在上升时钟沿和下降时钟沿进行 DDR(双数据速率)传输。 D1 线只是提供一个额外的数据路径、以将有效带宽加倍。
请告诉我您的客户是否需要进一步说明或对 FSI 配置有其他疑问。
此致、
Zackary Fleenor