This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:FSI 速度问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659DK-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1651147/tms320f28p659dk-q1-fsi-speed-issue

器件型号: TMS320F28P659DK-Q1

您好、

 

我向客户提出了一个紧急请求。

客户正在使用 FSI、F28P65 芯片的 FSI 每个端口有 3 条信号线:时钟线 CLK、以及数据线 D0 和 D1。 数据线 D1 可用于将数据传输速率加倍。 如果希望实现速度更高的通信、是否有必要添加此 D1 信号? 有/没有 D1 时的数据速率是多少?

 

此致

Kita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kita、

    感谢您对 TMS320F28P659DK-Q1 FSI 数据速率的咨询。

    FSI 数据速率:

    启用 D1 (3 线配置:CLK、D0、D1):

    • 最大数据速率:50MHz CLK 频率下为 200Mbps

    不带 D1 (2 线配置:CLK、D0):

    • 最大数据速率:50MHz CLK 频率下为 100Mbps

    D1 是否需要用于更高速的通信?

    D1 信号线是可选的。 添加 D1 可有效地将数据传输速率从 100Mbps 加倍至 200Mbps。 您的客户是否需要添加 D1 取决于他们的带宽要求:

    • 如果 100Mbps 足以满足其应用的要求、则可以使用 2 线配置(仅限 CLK + D0)
    • 如果他们需要高达 200Mbps 的更高吞吐量、则应实施 3 线配置 (CLK + D0 + D1)

    这两种配置都使用在上升时钟沿和下降时钟沿进行 DDR(双数据速率)传输。 D1 线只是提供一个额外的数据路径、以将有效带宽加倍。

    请告诉我您的客户是否需要进一步说明或对 FSI 配置有其他疑问。

    此致、
    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    我想知道 数据表/TRM/文档中显示的 100Mbps/200Mbps 位置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    数据表的第一页显示了这种情况:

    可在此处的说明部分中再次找到它:

    吞吐量值根据最大时钟频率 (50MHz) 和 2 条双数据速率数据线假定。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    我建议 在数据表中添加不带 D1 的 50MHz CLK 频率下 100Mbps。 客户对此感到困惑。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kita:

    这是基于术语“高达“200Mbps(这意味着 IP 可以支持低于 200Mbps 的 Mbps、包括 100Mbps)。 通过使用具有 D0 和 D1 的 25MHz 时钟、也可实现 100Mbps。 由于 SoC/IP 提供的灵活性和变体、我们使用此术语。

    此致、

    Zackary Fleenor