This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:为什么 DCCENA 始终等于 0x5?

Guru**** 2955720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1648742/f29p329sm-q1-why-dccena-always-equal-to-0x5

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

由于功能安全要求、我的客户希望使用 DCC。

它们运行演示:c:\ti\f29h85x-sdk_26_00_00\examples\driverlib\single_core\dcc\dcc_ex3_continuing_monitoring_clock

但他们发现、DCCENA 始终等于 0x5、但在我们的数据表中、它显示 DCCENA 是否为 0x5、这意味着  

DCC 未启用

image.png

在我们的演示中、它显示启用 DCC 并写入 DCCENA = 0xA

image.png

 

您可以帮助检查一下吗? 谢谢

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    似乎有错误:

    且计数器 1 始终等于 0、未从 counter1 种子加载

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    [引述 userid=“610907“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1648742/f29p329sm-q1-why-dccena-always-equal-to-0x5

    但他们发现、DCCENA 始终等于 0x5、但在我们的数据表中、它显示 DCCENA 是否为 0x5、这意味着  

    DCC 未启用

    [/报价]

    我在我的最后测试,我可以看到同样的行为在我的最后 我应该需要与硬件团队进行讨论以找出问题的根本原因、但有关此模块的相应专业知识尚 不可用。  

    似乎在这个周末没有专业知识。 是否可以在下一个星期一/星期二上提供有关此问题的进一步更新?

    --
    此致、
    Jagadish。