This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-AUTOSAR-EVM:F29h85x 适用于具有电机控制应用的 SOM 架构。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1650495/f29h85x-som-evm-is-f29h85x-suitable-for-autosar-architecture-with-motor-control-application

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好、

F29H85x 是否适用于具有高频实时控制环路的电机控制应用中的 AUTOSAR 经典架构? 为了获得更好的确定性性能、TI 是否建议使用完整 AUTOSAR 架构或具有裸机电机控制和 AUTOSAR 式 CAN/CAN FD 通信堆栈的混合方法?

此致、

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、  

    两者都是可行的选择。 这取决于您的要求。 如果您查看我们的 MCAL 产品、您会发现我们的 AUTOSAR 模块与 CDD 模块是分开的。 我们所有的控制外设都作为 CDD 进行设计和实现、可实现比基于 AUTOSAR 的正常实现更高的性能。
    您可以在此处找到性能数据: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/mcal/F29H85x/latest/src、Key_Performance_和 Memory_Consumption_Data

    如果你发现这些 不 适合你的需求,那么替代方案是你提到的。 您使用 SDK 提供的裸机电机控制。  

    我必须指出、与裸机 SDK 相比、由于增加了安全功能、基于 CDD 的控制驱动器预计会有更多的延迟。

    此致、  
    Pranav Siddappa.