Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TI-CGT
器件型号: TMS320F28P551SG
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
尊敬的 champs:
我向我们的客户询问这个问题。
环境:
CCS 20.5.1
C2000Ware_26_01_00_00
ti-cgt_c2000_25.11.0.LTS(CCS 20.5.1 上的默认值)和 ti-cgt_c2000_25.11.1.LTS
PS: 我们知道此问题并已升级到 ti-cgt-c2000_25.11.1.LTS。
https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13044
任何 TI 示例代码均请查看下面的图像、以查找 uint16_t 的定义

问题:
在 CCS 20.5.1 中、当我们使用“转到定义“时、为什么用户无法找到 uint16_t(来自 unsigned int)的定义? 相反、我们看到的是 unsigned __int128。
使用 CCS 12.8.1 时、用户没有看到该问题。 在 CCS 12.8.1(使用编译器 22.6.1 和 F28P550x 示例代码)上、用户可以看到其定义。
但用户在 CCS 20.5.1 上构建代码时不会发现任何问题。
CCS 20.5.1 或编译器 (ti-cgt_c2000_25.11.0.LTS(CCS 20.5.1 上的默认值)和 ti-cgt_c2000_25.11.1.LTS) 或 C2000Ware_26_01_00_00 是否有任何问题?