This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:帮助选择合适的 µController

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1645332/tms320f28p650dk-help-to-choose-the-right-controller

器件型号: TMS320F28P650DK

您好:  

我目前正在选择一个 µC μ m 被授予开发电机驱动应用,我犹豫了两个系列 µC μ m :

  • 具有当前 F28P650DK 的 C2000(如果可用,可能切换到 F29H85x 系列)
  • AM263x 系列的 Siatara

这里主要的特点,我们的目标:  

  • 电机控制:200kHz PWM(周期 5µs)下的 FOC(磁场定向控制)。
  • 位置反馈:BISS‑CX2 用于绝对编码器。
  • 通信总线: EtherCAT 与 FSoE 的安全。
  • 安全功能:将电机保持在安全位置。 我们希望该功能可通过 IEC 61508 SIL 3 认证。
  • I/O:标准电机驱动接口:6 个 PWM 输出、3 个电流检测 ADC、用于编码器的 SPI、GPIO、用于霍尔传感器和增量编码器的 ABN、直流总线电压测量等。

如果有更好的选择 µC 谁来考虑,我也感兴趣.

此致、

Yanis Maacha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的一位专家将重新开始选择合适的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请继续选择能够支持 2 个 BiSS-C 的 AM261

    FOSE =>比 C2000 更容易为 AM261 找到第三方。

    AM261 本身在器件级别获得 SIL 3 认证。

    此致、

    Masoud