This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:关于 TIDM-02013 中 PFC 电流环路所需的瞬时电流基准值的计算方法

Guru**** 2996320 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1652977/tms320f280039-about-the-calculation-of-the-instantaneous-current-reference-value-required-for-the-pfc-current-loop-in-tidm-02013

器件型号: TMS320F280039
主题: TIDM-02013 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

我目前正在研究 TIDM-02013 工程、但对 PFC 电流环路所需的瞬时电流基准值计算方法感到困惑、即变量 TTPLPFC_ac_cur_ref_pu。 我在参考文档中找到了如图 1 所示的相关流程图、但为什么在实际代码计算中省略了变量 TTPLPFC_vBusAvg_pu(注释掉)、如图 2 所示?

占空比计算中也出现了同样的现象、其中 TTPLPFC_duty1_pu 的计算忽略了变量 TTPLPFC_vBus_sensed_pu、如图 3 所示。 您能否解释一下这些计算方法之间的差异、哪一种计算方法更好?

谢谢、我期待收到您的答复。

此致、

Power Wang

image.png

图 1.

 

image.png

图 2.

 

image.png

图 3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否详细解释一下数字 PFC 前馈补偿的原理? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原因是前馈加上输入电压的 RMS 值、可提供更好的瞬态响应。 下降是 RMS 电压、其结果应该会导致 RMS 输入电流增加。  

    有关前馈补偿的详细信息、请参阅用户指南。 我们没有用于前馈补偿的额外材料。

    谢谢你  

    Amir Hussain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。