This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:为什么在 CPU 处于 sumode2 时它会生成 RTINT ISR 进入错误

Guru**** 3006590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1650532/f29p329sm-q1-why-it-generate-the-rtint-isr-entry-error-when-cpu-in-ssumode2

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

我的客户希望使用 JTAGLOCK、不需要存储器保护。

因此、我建议他们将所有应用程序代码都放入 Link2 中、我在演示中做了以下操作:

tidrive.ext.ti.com/.../3c5e40c7-3835-4545-83a7-dda96fe28f95

但会生成错误

image.png

 

image.png

image.png

 

我已在引导加载程序模块中启用中断访问权限

image.png

您能帮助检查为什么会发生此错误吗? SSU 配置中有什么问题?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    tidrive.ext.ti.com/.../3c5e40c7-3835-4545-83a7-dda96fe28f95

    我在对示例进行编程时收到错误、因此无法重现您立即看到的问题。  

    我已经在引导加载程序模块中启用了中断访问权限

    您是指 LINK2(安全根)中的什么? 我在 Link1(引导加载程序)配置中没有看到任何中断。

    您能帮您检查为什么会发生此错误吗? SSU 配置有什么问题?

    我将与大家分享将针对此配置在 F29x SDK 中发布的示例的早期版本。

    此致、

    Marlyn

    [/报价]
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    此问题是否已关闭? 我已经分享了将在下一个 F29x SDK 版本中发布的正确离线实现。

    此致、

    Marlyn