This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:有关 SENT MCAL 的一些问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1655922/f29p329sm-q1-some-questions-about-sent-mcal

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题、我发送了一些相关问题:

1.配置节拍时钟是正确的、我们是否需要使用 MCAL 中显示的“=“、还是应该使用“|“代替? 如果我们使用“=“、它将重新写入最后一步中将重新写入的 SENT_O_RCFG 寄存器值

image.png

2.在 SENT 中应使用哪种引脚配置?

12.jpeg

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我来和 MCAL 团队讨论一下。 您似乎应该使用“|“来配置时钟、因为使用“=“将覆盖 SENT_O_RCFG 寄存器的整个值是正确的。  

    对于 PortPinPadConfig、请选择“PORT_PIN_TYPE_STD“  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:  

    我们已经与 MCAL 团队进行了确认。 问题 1 是一个错误、已在内部报告。  
    需要'|='来代替 '='。

    此致、  
    Pranav Siddappa.