This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CCS 12.0:升级 C2000Ware&amp 后无法打开.syscfg;SysConfig(时钟树工具警告&元稳定性错误)

Guru**** 2997200 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1657144/tms320f280049c-ccs-12-0-cannot-open-syscfg-after-upgrading-c2000ware-sysconfig-clock-tree-tool-warning-metastability-errors

器件型号: TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 SysConfig、

您好 TI 专家、

我遇到了 .syscfg 升级到 C2000Ware 和 SysConfig 最新版本后无法在 Code Composer Studio (CCS v12.0) 的图形编辑器中打开文件的问题。

环境:

  • IDE: CCS v12.0

  • 器件: F28004x (TMS320F280049C)

  • 工程: clb_ex8_external_signal_AND_gate (从最新的 C2000Ware 路径导入)

症状和行为:

  1. GUI 无法打开: 当我双击 .syscfg CCS 中的文件(在工程产品设置中选择了最新的 C2000Ware 和 SysConfig 版本)时、图形编辑器窗口无法打开或保持无响应。 同时、 “Problems“ 视图输出 5 个特定警告(如下所列)、尤其是突出显示 时钟树工具/器件支持 模块建议。

  2. 奇怪的权变措施行为: 有趣的是、如果我将工程属性更改为指向 计算机上可用的最早/最低版本的 SysConfig 和 C2000Ware、则 .syscfg 可以 在 CCS 中正常打开该文件。 即使示例工程本身最初是从 最新的 C2000Ware 安装路径导入的、也会发生这种情况。

  3. 独立 SysConfig 失败: 我还尝试通过 .syscfg 使用独立的外部 SysConfig GUI 应用程序直接打开文件来绕过 CCS。 但是、它抛出错误并无法加载: Missing argument: --board or --device must be specified。

CCS 中捕获的 5 个警告:  
添加“器件支持“模块、以便使用时钟树工具并生成器件支持文件。 如果不使用时钟树工具、则可以忽略该建议。   CLB_EX8_EXTERNAL_SIGNAL_AND_GATE.syscfg  /CLB_EX8_EXTERNAL_SIGNAL_AND_GATE  /driverlib/default_warning.js  SysConfig 问题

已弃用路径变量“COM_TI_C2000WARE_software_package_install_DIR“。 请改用“COM_TI_C2000WARE_INSTALL_DIR“。   driverlib.lib  /clb_ex8_external_signal_and_gate  属性  问题

该信号需要同步以防止亚稳态;这种亚稳态可能会导致误差、具体取决于电压、温度和晶圆制造工艺(向输入添加 2-3 个周期延迟)  clb_ex8_external_signal_and_gate.syscfg /clb_ex8_external_signal_and_gate  myCLBsynchronize_IN0  /driverlib/clb.js  SysConfig 问题

该信号需要同步以防止亚稳态;这种亚稳态可能会导致误差、具体取决于电压、温度和晶圆制造工艺(向输入添加 2-3 个周期延迟)  clb_ex8_external_signal_and_gate.syscfg /clb_ex8_external_signal_and_gate myCLBIzetile1    (/driverlib/clb.js) clb_IN1  sysconfig 问题

时钟周期的值以皮秒为单位;小于 1000 的值小于 1 纳秒 CLB_EX8_EXTERNAL_SIGNAL_AND_GATE.syscfg /CLB_EX8_EXTERNAL_SIGNAL_AND_GATE      /utilities/clb_tool/clb_syscfg/source/TILE CLOCK_PERIOD  SysConfig 问题


image.pngimage.png


image.png