Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: F29H850TU
您好、
我们对 F29H850TU 芯片感兴趣。 我们看到它利用了步锁功能。 我想问、当我们要在分离锁中使用控制器时、是否需要考虑任何依赖性? 如果禁用 CPU1 和 CPU2 之间的步进锁定功能、是否存在任何不可用的特性/功能或访问限制?
提前感谢您的支持。