This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:使用 F29H850TU 实现分离锁定

Guru**** 2962460 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658985/f29h850tu-split-lock-with-f29h850tu

器件型号: F29H850TU

您好、

我们对 F29H850TU 芯片感兴趣。 我们看到它利用了步锁功能。 我想问、当我们要在分离锁中使用控制器时、是否需要考虑任何依赖性? 如果禁用 CPU1 和 CPU2 之间的步进锁定功能、是否存在任何不可用的特性/功能或访问限制?

提前感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想问、当我们要在拆分锁定模式下使用控制器时、是否需要考虑任何依赖性? 如果禁用 CPU1 和 CPU2 之间的步进锁定功能、是否存在任何不可用的特性/功能或访问限制?

    无相关性。

    CPU2 无法访问需要记住的闪存、否则不会丢失任何特性或功能。 锁步主要用于功能安全、如果您不担心这一点、可以禁用锁步并将 CPU2 用于功能用例。

    谢谢