This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:针对 Matlab Simulink 使用 C2000 Microcontroller Blockset 的 TMS320F280039 ePWM HR 模式

Guru**** 2958090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1660972/tms320f280039-tms320f280039-epwm-hr-mode-using-c2000-microcontroller-blockset-for-matlab-simulink

器件型号: TMS320F280039

您好 TI 专家:

我想使用面向 Matlab Simulink 的 C2000 Microcontroller Blockset 为双有源电桥实施 HR PWM。 产生的 PWM 信号应如下图所示。 PWMA 的上升沿和下降沿都应独立调整、而 PWMB 可以是具有固定死区的 PWMB 的更新版本。 死区不必是 HR、但需要是恒定的(即,即使对于相应下降沿的 HR 定位、死区也应始终相同。

image.png

我在 Simulink 中找不到任何 EPWM 块配置来实现此类行为。 是否有可能?

 

否则、我当前的配置实现了下降沿的 HR 分辨率定位、但死区不是恒定的。 请参阅下图。 即使在下降沿激活 HRPWM 时、如何实现恒定死区?

image.png

由于我无法附加 Simulink 模型、因此包含了 ePWM 块配置的屏幕截图。

image.png

image.png

image.png

image.png

谢谢您、

Fabian Sommer

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    这受 Mathworks 支持。

    您可以访问联系支持 —   MATLAB & Simulink ->产品使用->产品使用帮助、并在其中提问。

    此致、
    Harisyam