This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CCS 在 C2000 器件示例导入时失败、使用"指定的无法访问的位置:package-not-instaled"

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658878/tms320f28p650dk-ccs-fails-on-c2000wares-examples-import-with-specified-location-not-accessible-package-not-installed

器件型号: TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 CODECOMPOSER

CCS 版本:版本:21.0.0.14__1.12.0;默认 VS Code API:1.110.1

C2000Ware 版本:26.01.00.00.STS

一切都安装到默认位置 C:\ti\

我想打开一个示例工程。 因此、我选择以下示例工程:
【主页符号】/ C2000 实时控制器/嵌入式软件/ C2000Ware /英语/库/通信/ EtherCAT /示例/ F28P65X / EtherCAT CPU1 PDI HAL 测试 CCS 项目  

首先点击“Import“按钮。 CCS 会安装两个库(都是“成功“)、然后点击“确认“按钮:

image.png

这种情况会一次又一次地发生。 在资源管理器面板中是否打开了一个文件夹无关紧要。

什么地方出问题了?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 C2000ware 的“设备“分支成功安装了 LED-Blinky 示例(但是,每次导入工程时,它都会安装 C2000ware 库...)。 似乎只有“库“分支已损坏?

    因此、下面的示例有效:
    C2000  F28Ü650DK9 微控制器/嵌入式软件/ C2000ware (26.01.00.00)/英语/器件/ F28P65X /μ C /示例/ Driverlib / C28x / Led 确实可以正常工作。

    但其中的示例不导入:
    C2000 实时微控制器/嵌入式软件/ C2000ware (26.01.00.00)/英语/ 库 /通信/EtherCA/示例/ F28P65x / EtherCAT CPU1 PDI HAL 测试 CCS 项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achim:

    让我与 c2000ware 团队核实这一点、并提供星期一 EOD 的回复。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achim:

    您能否显示项目属性中的 c2000ware 路径? 有时它期望 c2000ware 安装在 C:/ti/c2000 而不是 C:/ti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在成功安装的“blanky“工程中:  
    我找到的最接近的是 c2000ware 的包含路径:  

    对于导入失败的工程、我不能说 C2000ware 路径是什么。 它不导入! 那么、如何检查 c2000Ware 路径呢?

    值得注意的可能是 C:\TI 目录的结构。 有三个子目录、名为 C2000Ware_...!!!

    我不能说它们来自哪里。 至少我没有手动安装它们。

    下面是失败屏幕的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achim:

    这绝对是一个问题。 确保您只安装了一个 c2000ware_26_01_00_00。 请删除其他 2. 并确保项目属性中的 c2000ware 安装路径包含您选择保留的 c2000ware 的路径。  

    我会说将 c2000ware 文件夹保留在 C:/ti/c2000/C2000Ware_26_01_00_00、然后删除另外两个文件夹并尝试。

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Achim:

    这是有效的吗?

    谢谢、

    IRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是。 相反,它破坏了我的 Codecomposer Studio 安装。 现在、我将删除并重新安装 CCS 和 C2000ware。 我将在下周回来并提供结果。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新安装所有组件解决了该问题!

    此错误的原因似乎是 c200ware 软件的重复安装。 无需单独安装、CCS 将为您执行此操作。