This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:安装小型 tensorlab 时出现文件名过长错误

Guru**** 2957960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658470/tms320f28p550sj-file-name-too-long-error-when-installing-tiny-tensorlab

器件型号: TMS320F28P550SJ

尊敬的专家:

我有以下错误安装微型 tensorlab、您能帮您了解一下吗?

image.png

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南 链接中所述的步骤

    Windows 用户必须在克隆之前启用长路径支持。

    默认情况下、Windows 具有 260 个字符的路径限制、这可能会导致 tinyml-*存储库中的深层嵌套目录结构出现问题。 克隆前运行此命令:

    git config --global core.longpaths true
    

    这使得 Git 能够 在全局范围内处理超过 260 个字符的路径。 每个系统只需运行一次。

    (运行上述 git 命令、然后继续克隆/安装)