This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-TIFS-SDK:【生命周期】TI Cybershield 工具套件

Guru**** 2970730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1658546/f29h85x-tifs-sdk-lifecycle-ti-cybershield-toolkit

器件型号: F29H85X-TIFS-SDK

TI、您好

我想使用 TI Cybershield 工具套件将生命周期缩短至 HS-SE 状态。
执行“provision“并点击“- provision Keys (JTAG)“时、将显示以下错误。 这是什么错误? 如何解决它?请.

Snipaste_2026-06-25_19-10-41.png1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的芯片版本是 REV-C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将此主题分配给相关专家、请稍后回复。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iuan:

    我看到您使用的是 Rev-C 样片、并尝试将器件从 HS-KP 转换 FS 为 HS-KP。
    CST 安全加载项目前不包括 Rev-B 和 Rev-C 器件的 OTP KW 二进制。
    我想请您从 TI.com 下载最新的 OTP KW 软件包、并使用其中的 SR_20 二进制进行相同的操作。

    同一路径为 “C:\ti\otp_keywriter_f29h85x_sr_20_26_00_00\sbl_keywriter\keywr_bin\f29h85x\sr_20\otp_kw_f29h85x_hs_fs.hsmimage.bin“

    科技委文件中也提到了这一点。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。此致、
    Aditya Singal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iuan:

    您能否确认您正在使用 SECURE_ONLY_KP_F29H85X 配置中内置的基于 SR20 OTP KW 二进制和 RAM 的 SBL?

    谢谢。此致、
    Aditya Singal