This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:有关 TIDA-010992 的详细信息

Guru**** 2965660 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010992, TMS320F28P650DK, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1650911/tms320f28p650dk-details-about-tida-010992

器件型号: TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-010992、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

尊敬的专家:

TIDA-010992 是一款似乎最接近客户目前考虑的应用的参考设计。
注意:如果我创建器件设置为“TIDA-010992“的线程、则会在基于 Arm 的微控制器论坛中创建该线程。 因此、我将使用设置为“TMS320F28P650DK“的器件创建此主题。

Q1:我可以从哪里获得样例项目?
它似乎未包含在 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK v6.0.0.0 中。

问题 2:是否有任何软件流程图或类似文档可用?

问题 3:是否有关于此参考设计中使用的电机和编码器的任何信息?
由于这是类人机器人手部参考设计、我想了解每个电机将控制手指或手的哪一部分。

问题 4:通过 EtherCAT 连接外部 CPU 的目的是什么?
本参考设计似乎使用单个 TMS320F28P650DK 进行配置。 我想了解施加到每个电机的命令是否完全在此参考设计内处理、或者是否需要 AM26x 或 AM24x 等其他器件。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、与专家讨论、请期待延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正在将线程重定向到 TIDA 团队。   

    与 EtherCAT 相同

    TMS320F28P650DK 仅用作 EtherCAT 从站 、 需要使用外部 EtherCAT 主站 进行通信。 它无法作为发送命令的主器件运行、它仅充当从器件、因此您需要 AM26x 或 Am24x 等可充当主器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此参考设计的软件正在开发中。 因此、无法使用最终流程图。 CPU1 用于电机 1-2 和 EtherCAT、而 CPU2 控制电机 3-6。 这是参考设计中的电机和编码器: https://openelab.io/products/leadshine-12-mm-brushless-hollow 

    我们在这里使用外部 PLC 作为 EtherCAT 主站。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Kunal Wasnik、 Masoud

    感谢您的答复。

    TMS320F28P650DK 完全用作 EtherCAT 从站 、 需要外部 EtherCAT 主站 进行通信。 它不能作为发送命令的主设备运行,它只能充当从设备,因此您需要像 AM26x 或 Am24x 这样可以充当主设备的主设备。
    [quote userid=“56507“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1650911/tms320f28p650dk-details-about-tida-010992/6384989

    此参考设计的软件正在开发中。 因此、无法使用最终流程图。 CPU1 用于电机 1-2 和 EtherCAT、而 CPU2 控制电机 3-6。 这是参考设计中的电机和编码器: https://openelab.io/products/leadshine-12-mm-brushless-hollow 

    我们在这里使用外部 PLC 作为 EtherCAT 主站。

    [/报价]

    我明白了。

    Q5:是否有任何其他参考设计使用单个芯片驱动三个或更多个电机?
    我知道、  在参考设计中、两个轴是单芯片的最大值。
    任何信息都很有用、包括从双轴设计升级到三轴设计的解决方案。

    BES 此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是应用程序? 我们即将提供适用于无人机参考设计且搭载单芯片的四轴驱动器。

    如果我们说的是手动参考设计、芯片已经控制了六个轴、还没有添加 CIA-402。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    感谢您的答复。  

    应用程序是什么? [/报价]

    手部参考接近。

    此参考设计的软件正在开发中。 因此、最终流程图不可用。

    Q6: 您能告诉我该软件的预定发布日期吗?

    我们将首先验证单轴或双轴配置、然后再加入 3 轴控制功能。

    此致、
    正常

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此代码将于 2026 年第 4 季度发布。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masoud

    请您回复。 我明白了。

    此致、
    正常