请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM
您好:
我想实施双向方法。 出于具体原因、我需要对开关信号进行 CLB 配置。 但是、开关信号的数量超过了可设置的可用 CLB 实例的数量。 我想探索的另一种方法是、是否可以为单个 CLB 实例初始化多个逻辑块设计、并根据我希望系统运行的模式/条件在多个逻辑块设计之间切换。 这是可能实现的方法还是只能有 6 个逻辑块配置、每个实例一个?