This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CLB-EVM:SOM 逻辑块使用情况

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1663706/f29h85x-som-evm-clb-tile-usage

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

您好:

我想实施双向方法。 出于具体原因、我需要对开关信号进行 CLB 配置。 但是、开关信号的数量超过了可设置的可用 CLB 实例的数量。 我想探索的另一种方法是、是否可以为单个 CLB 实例初始化多个逻辑块设计、并根据我希望系统运行的模式/条件在多个逻辑块设计之间切换。 这是可能实现的方法还是只能有 6 个逻辑块配置、每个实例一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    您可以根据需要/需要配置多个逻辑块、但一次只能将一个逻辑块附加到 CLB 实例。 您可以将附加图块更改为实例。 这并不像针对一个 CLB 实例固定了一个逻辑块设计。
    谢谢
    Praneeth