This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:CLB 输入配置问题

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666212/f29h850tu-clb-input-configuration-issue

器件型号: F29H850TU
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好!  

Im 尝试将 CLB 5 和 clb6 用于应用程序。 当我尝试使用全局多路复用器进行输入配置来选择 EPWM5 时、EPWM6 会引发错误、不允许我进行设置。 以下是它显示的日志:


哦、快来吧! 上次更改导致异常...

类型错误:无法读取未定义的属性(读取“isplayName“)

位于 Object.validate (C:\SRC\shared\ti-f29h85x-sdk-gh\5d25\source\.meta\clb.js src:695 ts:41) at e.validate src (webpack ts tc /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js src ts src ts tc /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js src ts



另外、请您确认两者是否相同? 显示 EPWM5AE 和 EPWM6AE 的图像来自不同的工程、映像 EPWM5A (CLB5-6) 和 EPWM6A (CLB5-6) 对应于另一个工程。 但是、我想重现工程中输入列为“EPWM5A (CLB5-6) 和 EPWM6A (CLB5-6)“的方法、但没有在下拉列表的选项中看到它们列出。  

 

 CLBS.png、显示的图像  CLBE.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试在示例工程中使用 CCS 中的 CLB5 和 CLB6 输入时、也会出现此问题。 这似乎是一个 SDK 错误、需要修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    有关这方面的信息、我将咨询 SDK 团队、并会尽快答复您。 由于同一主题也已在另一个 E2E 中打开、因此我将关闭此主题。
    谢谢
    Praneeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请加快这一速度、因为这阻碍了 我的 发展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我已经将该错误转发给了团队。