This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM13E23019 UC SPI 时序控制规范请求

Guru**** 2995090 points

Other Parts Discussed in Thread: AM13E23019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1652741/am13e23019-uc-spi-sequencing-spec-request

部件号: AM13E23019

您好专家

您能否分享 AM13E23019 SPI 时序规范? 数据表中没有详细信息、客户需要在试验运行演示中进行测试。

SPI_timing_Spec.jpg

 

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    遗憾的是、似乎我们没有 UNICOMM 外设的此数据。 让我循环回到数据表所有者中进行注释。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Delaney

    谢谢、如果 DS owner 可以在 DS 更新之前离线分享此规范、请帮助他/她与 DS owner 同步请求?  

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中现在没有此数据。 我们正在努力解决这个问题、我们会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shamim

    我们通过电子邮件跟进此问题、并将主题标记为已解决。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 请在下面找到所需的参数

     

    消耗量

    SPEC_ID

    最小值

    最大值

    转换

    SPI 频率

     

     

     

    延迟采样

    G1EQZN_1

     

    25

    MHz

    控制器输入设置时间

    G1KTI4_1

     

    1.

    ns

    控制器输入保持时间

    G1GFYO_1

    20

     

    ns

    外设输出延迟时间

    G19FB0_1

     

    19

    ns

    外设输出有效时间

    G1UTRY_1

    3.

     

    ns

    CS 提前期

    G1XOSO_1

     

    19

    ns

    CS 滞后时间

    G1TYJG_1

    1.

     

    ns

     

     

     

     

     

     

    SPI 频率

     

     

    非延迟采样

     

     

    12.5.

    MHz

    控制器输入设置时间

    G1TYLY_1

     

    18

    ns

    控制器输入保持时间

    G1H0BD_1

    0

     

    ns

    外设输出延迟时间

    G19FB0_1

     

    19

    ns

    外设输出有效时间

    G1UTRY_1

    3.

     

    ns

    CS 提前期

    G1XOSO_1

     

    19

    ns

    CS 滞后时间

    G1TYJG_1

    1.

     

    ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shamim

    该规范有一些问题:

    为什么控制器输入建立时间/CS 提前期/控制器输入建立时间/CS 提前期标记最大值?  

    根据我的理解、这些时间需要最短采样保持持续时间?

    BTW、您能否请帮助检查客户的测试 SPI 规格是否符合 AM13E23x SPI 要求?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shamim

    请提醒此主题。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位专家将很快回来解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shamim

    最后、我们来看一下此主题、客户可以使用 MSPM33 的规范规范作为参考。

    谢谢

    Joe