This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:芯片复位问题

Guru**** 3023290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666579/tms320f28374s-chip-reset-issue

器件型号: TMS320F28374S

尊敬的专家:

目前、我们使用 F28374 进行测试、发现断电后、复位引脚会出现波动。 RESET 引脚的电压将增加、只会在大约 500ms 后降至 0V。 您能否告知这是否是芯片自身机制的问题、以及这种波动是否会导致芯片错误触发? 谢谢你

通道 2:XRS       通道 3:3.3V VDDA  

F28374.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不是芯片行为、您是否确定断电时 MCU 上的电源已完全断电。 并且没有电压尖峰

    您能否说明这是否是芯片自身机制的问题、以及这种波动是否会导致芯片错误触发? [/报价]

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhatt:

    这种波动在断电时发生。如下图所示。 我在数据手册中注意到一条注释、指出当电源电压接近 POR 阈值时触发定期复位。 这似乎与我们遇到的情况相似。 但我们目前不确定、因为我们此时捕获的电源电压约为 2.7V。 此外、此定期复位将遵循哪种循环?我们想知道这是否是我们在断电时检测到此复位信号波动的原因。 我希望收到你的答复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否检查电源斜升速率是否符合数据表?

    [引用 userid=“543426“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666579/tms320f28374s-chip-reset-issue/6429099 ]但是、我们目前不确定、因为我们此时捕获的电源电压约为 2.7V。 [/报价]

    如果电源超过 POR 阈值下限和超过 POR 阈值、则会触发 xrsn 复位。

    谢谢