请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28374S
尊敬的专家:
目前、我们使用 F28374 进行测试、发现断电后、复位引脚会出现波动。 RESET 引脚的电压将增加、只会在大约 500ms 后降至 0V。 您能否告知这是否是芯片自身机制的问题、以及这种波动是否会导致芯片错误触发? 谢谢你
通道 2:XRS 通道 3:3.3V VDDA

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TMS320F28374S
尊敬的专家:
目前、我们使用 F28374 进行测试、发现断电后、复位引脚会出现波动。 RESET 引脚的电压将增加、只会在大约 500ms 后降至 0V。 您能否告知这是否是芯片自身机制的问题、以及这种波动是否会导致芯片错误触发? 谢谢你
通道 2:XRS 通道 3:3.3V VDDA

您好、
您能否检查电源斜升速率是否符合数据表?
[引用 userid=“543426“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666579/tms320f28374s-chip-reset-issue/6429099 ]但是、我们目前不确定、因为我们此时捕获的电源电压约为 2.7V。 [/报价]如果电源超过 POR 阈值下限和超过 POR 阈值、则会触发 xrsn 复位。
谢谢