This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:SIL2/3 认证控制器

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670659/tms570ls1114-sil2-3-certified-controllers

器件型号: TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN、 C2000WARE

您好、

我们计划在其中一个设计中使用经过 SIL2/3 认证的控制器。 下面是我的几个问题,我请求你的支持


1.从互联网上的详细信息,我得知 TMS570LS12x/11x、RM46x、F28P65x、F280015x 是唯一支持 SIL2 的系列? 是这样吗? TI 是否推荐任何其他系列?
2. TI 提供安全软件包以实现 SIL2 和 SIL3。 是这样吗?
3. TI 建议将哪一系列控制器与安全软件一起使用以实现 SIL2 或 3?
4.安全软件包是开源的(免费使用)还是需要付费?
5.如果是 TI 建议使用的任何系列;我需要评估板和链接、并且可以从那里订购

请尽早对上述问题作出答复。

谢谢
Arfaj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对上述查询的任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    抱歉、延迟的响应、此问题最近已分配给我。 我想在这里循环营销团队,以帮助您选择合适的控制器,以满足您的要求.

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Syed、

    -->

    C2000 系列(实时控制): TMS320F2838x、F28P65x、F29H85x 系列  

    Sitara AM2x 系列:AM243x 和 AM263x MCU 系列

    --> TI 提供专用的软件包、以实现安全标准所要求的诊断覆盖率。

    1. Hercules SDL 和 HalCoGen 驱动程序以及 MCAL 驱动程序

    2. C2000Ware STL 或 SDL  

    F29x MCAL 驱动程序和 SDK/SDL

    4. 安全软件包是开源的(可免费使用)还是需要付费?

    诊断软件库(如 Hercules HalCogen、SDL、MCAL、C2xware STL 等) 、 HALCoGen 和编译器资质审核套件完全免费 、与 TI 硬件配合使用时无需版税。  

    [quote userid=“697480“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670659/tms570ls1114-sil2-3-certified-controllers 如果是 TI 建议使用的任何系列;我需要评估板和链接、并且可以在这些页面上订购

    您可以使用 ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">Texas Instruments 商店中提供的 TI LaunchPad 或 controlCARD 评估这些平台。 请登录 TI 产品页面并找到您喜欢使用的电路板、例如:

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">LAUNCHXL2-RM46 开发套件|德州仪器 TI.com