Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, C2000WARE
器件型号: TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN、 C2000WARE
您好、
我们计划在其中一个设计中使用经过 SIL2/3 认证的控制器。 下面是我的几个问题,我请求你的支持
1.从互联网上的详细信息,我得知 TMS570LS12x/11x、RM46x、F28P65x、F280015x 是唯一支持 SIL2 的系列? 是这样吗? TI 是否推荐任何其他系列?
2. TI 提供安全软件包以实现 SIL2 和 SIL3。 是这样吗?
3. TI 建议将哪一系列控制器与安全软件一起使用以实现 SIL2 或 3?
4.安全软件包是开源的(免费使用)还是需要付费?
5.如果是 TI 建议使用的任何系列;我需要评估板和链接、并且可以从那里订购
请尽早对上述问题作出答复。
谢谢
Arfaj S.