This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:在存储体模式 1 下将 SSU 用于 CPU3

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1672990/f29h850tu-using-ssu-for-cpu3-in-bank-mode-1

器件型号: F29H850TU

尊敬的专家:

我的客户希望在存储体模式 1 的 CPU3 上使用 SSU、他们更改了 SSU 示例存储体模式、并看到了以下错误:

错误:CPU3 /ti/security System_Security:必须在 CPU3 中将 Bankmode 设置为 2/3 才能在 CPU3 上使用系统安全性

这是否意味着在存储体模式 1 下、SSU 不可用于 CPU3?

即使 CPU3 没有闪存访问权限、它仍然对 SSU 有意义地限制 RAM 和灾难访问。

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    这是否意味着 SSU 在存储体模式 1 下不可用于 CPU3?

    无论 BANKMODE 如何、都可以启用 SSU。

    尽管 CPU3 没有闪存访问权限、但 SSU 在限制 RAM 和外围访问方面仍然有道理。

    我同意、这种错误并不完全正确、不应强加。 我会将其作为反馈提交给我们的软件、作为新 SDK 版本的变更信息。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    感谢您确认此问题。  

    与此同时、客户遇到此问题的原因是他们尝试在存储体模式 0/1 下在 RAM 上使用 CPU3。  

    我刚刚发现、我们没有使用 syscfg 为该用例生成 CMD 的示例。 新的 SDK 版本中是否也会提供该功能?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    我刚刚发现、我们没有使用 syscfg 为该用例生成 CMD 的示例。 这也会出现在新的 SDK 版本中吗?

    感谢您提出后续问题。 我们在 SDK 中确实有一个示例、该示例是一个多核示例 (CPU1/CPU3)、其中 CPU3 将在 RAM 中运行。 请参阅此示例: c:\ti\f29h85x-sdk_\examples\driverlib\multi_core\ipc\ipc_ex3_basic_cpu1_cpu3_multi

    该示例可用作在 RAM 外执行 CPU3 的参考。

    此致、
    Marlyn