器件型号: F29H850TU
尊敬的专家:
我的客户希望在存储体模式 1 的 CPU3 上使用 SSU、他们更改了 SSU 示例存储体模式、并看到了以下错误:
错误:CPU3 /ti/security System_Security:必须在 CPU3 中将 Bankmode 设置为 2/3 才能在 CPU3 上使用系统安全性
这是否意味着在存储体模式 1 下、SSU 不可用于 CPU3?
即使 CPU3 没有闪存访问权限、它仍然对 SSU 有意义地限制 RAM 和灾难访问。
此致、
挂起
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: F29H850TU
尊敬的专家:
我的客户希望在存储体模式 1 的 CPU3 上使用 SSU、他们更改了 SSU 示例存储体模式、并看到了以下错误:
错误:CPU3 /ti/security System_Security:必须在 CPU3 中将 Bankmode 设置为 2/3 才能在 CPU3 上使用系统安全性
这是否意味着在存储体模式 1 下、SSU 不可用于 CPU3?
即使 CPU3 没有闪存访问权限、它仍然对 SSU 有意义地限制 RAM 和灾难访问。
此致、
挂起
您好 Hang、
我刚刚发现、我们没有使用 syscfg 为该用例生成 CMD 的示例。 这也会出现在新的 SDK 版本中吗?
感谢您提出后续问题。 我们在 SDK 中确实有一个示例、该示例是一个多核示例 (CPU1/CPU3)、其中 CPU3 将在 RAM 中运行。 请参阅此示例: c:\ti\f29h85x-sdk_\examples\driverlib\multi_core\ipc\ipc_ex3_basic_cpu1_cpu3_multi
该示例可用作在 RAM 外执行 CPU3 的参考。
此致、
Marlyn