器件型号: TMS320F28377S
尊敬的专家:
在当前的大规模生产测试期间、客户端遇到了 epwm8A (GPIO14) 输出 PWM 波形异常的几个情况。 具体来说、输出 PWM 波形可能会丢失 1-2 个波形、或出现 1-2 个周期的长高电平波形、从而导致后续控制故障;
其他通道(如 epwm8B)正常输出。 客户通过同时将 epwm8A 和 epwm9A 的原始控制值分配给 epwm8A、修改了 F28377 程序。 epwm9A 正常输出、但 epwm8A 仍然异常。 epwm8A 和 epwm9A 的配置相同。
客户想知道是什么原因导致 epwm8A 输出异常、并希望在故障排除方面提供帮助。 以下是客户的故障波形和 ePWM 配置。 谢谢你

紫色通道 3:故障(波形丢失) 蓝色通道:正常

紫色通道 3:故障(恒定高电平的两个周期) 蓝色通道:正常