This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:EPWM8A 已丢失匹配、导致输出异常

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1672140/tms320f28377s-epwm8a-has-lost-its-match-resulting-in-abnormal-output

器件型号: TMS320F28377S

尊敬的专家:

在当前的大规模生产测试期间、客户端遇到了 epwm8A (GPIO14) 输出 PWM 波形异常的几个情况。 具体来说、输出 PWM 波形可能会丢失 1-2 个波形、或出现 1-2 个周期的长高电平波形、从而导致后续控制故障;
其他通道(如 epwm8B)正常输出。 客户通过同时将 epwm8A 和 epwm9A 的原始控制值分配给 epwm8A、修改了 F28377 程序。 epwm9A 正常输出、但 epwm8A 仍然异常。 epwm8A 和 epwm9A 的配置相同。
客户想知道是什么原因导致 epwm8A 输出异常、并希望在故障排除方面提供帮助。 以下是客户的故障波形和 ePWM 配置。 谢谢你

config.docx 

image.png

紫色通道 3:故障(波形丢失)   蓝色通道:正常

image.png

紫色通道 3:故障(恒定高电平的两个周期)   蓝色通道:正常

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    一位 ePWM 专家将会就此解答您的问题。

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin,

    此问题是否会在 controlCard 或 LaunchPad 上重现? 还是可以让他们在这些电路板上进行检查? 这将排除任何噪音问题或与客户行为相关的问题。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    客户尝试用良好的主板更换有故障的芯片、然后又出现故障、更换有故障的主板上有故障的芯片、故障消失了。 故障现象紧随芯片;
    下面是客户芯片的丝印图像。 DC 表示该芯片是从 2024 年 6 月开始的、该芯片是一个旧芯片。 旧芯片是否存在此问题? 都会在 EPWM8A 引脚上发生故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin,

    这是较旧的部件、因此我认为这与批量问题无关。 在该定制电路板上操作芯片是否可能发生一些损坏?

    同一批次的所有零件是否都运行相同并显示 EPWM8A 针脚故障 ?

    还有什么电路连接在 EPWM8A 引脚上?

    此致、

    Sumit