This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850DM:模式 0/1 下的 Secfig 混淆

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850DM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1671871/f29h850dm-secfig-confusion-in-mode-0-1

器件型号: F29H850DM

尊敬的专家:

我正在查看 TRM 中的下表:

image.png

在 MODE0/1 中、CPU3 没有提取到闪存、对吗? 但是、它仍需要在 seccfg 中读取 SSU 配置、因此它应该仍然具有对闪存的数据读取和写入访问权限、正确吗?

如果我们查看“CPU3 addrsss“列(第 1 行和第 3 行)、您将看到 CPU3 地址不同。 这有点令人困惑。 存储体交换的目的是允许 CPU 访问相同的地址、但路由到不同的存储体、但是 第 1 行和第 3 行是不同的 (0x10d89000 与 0x10d85000)、这意味着当从模式 0 切换到模式 1 时、seccfg 地址会 发生更改。

同时、此差异以不同的方式适用于 CPU1、其中“CPU1 Address“的第 1 行和第 3 行相同、但第 2 行和第 4 行不同、这些差异背后的差异是什么?

此致、

挂起  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    您的理解是正确的 — 在模式 0 和模式 1 中、所有程序闪存都映射到 CPU1、因此 CPU3  没有获取访问权限。 但是、CPU3 仍需要通过数据读取访问读取其 SSU 配置 (SECCFG)。 这是通过闪存读取接口 (FRI) 架构进行处理的 1.


    模式 0 和模式 1 之间 CPU3 SECCFG 地址为何不同

    关键见解是、在模式 0/1 中、 所有闪存存储体都属于 CPU1 的域 (FRI-1)。 CPU3 的专用读取接口 (FRI-2)  针对这些模式标记为不适用 2.因此、CPU3 的 SECCFG 访问通过 FRI-1 读取端口进行路由—但哪个特定的读取端口取决于模式:

    • 模式 0:CPU3 的活动 SECCFG 位于 FLC2.B0/B1、映射到 FRI-1 RP2 →地址 0x10D89000 2 
    • 模式 1:CPU3 的活动 SECCFG 位于 FLC2.B0/B1、但现在映射到 FRI-1 RP1 →地址 0x10D85000 2

    由于模式 1 重新组织了读取端口分配以适应 A/B 交换机制、因此地址会发生变化。 在模式 1 中、FRI-1 仅对活动组使用 RP0 和 RP1 (RP2/RP3 标记为 N/A)、而更新区域移至 FRI-3 (0x10D99000/0x10D9D000)。 这种整合是必要的、以便 交换位可以在不更改读取端口地址的情况下重新映射物理组 3.


    为什么 CPU1 有效地址保持不变、但更新地址会发生变化

    对于 CPU1:

    • 第 1 行和第 3 行(活动):两者均显示 0x10D81000 —这是设计。 无论交换状态如何、活动 SECCFG 地址都保持不变、因此 CPU1 始终从同一地址读取其活动策略 3.
    • 第 2 行和第 4 行(更新/保留):模式 0 显示 0x10D85000、模式 1 显示 0x10D99000 — 这会发生变化,因为模式 1 将更新区域移动到 FRI-3 以启用交换机制 2.

    TRM 明确指出: “BANKMAP 寄存器中的 CPUxSWAP 字段指定哪个存储体包含此信息;但是、即使 CPUxSWAP 发生变化、地址范围也不会更改。“ 3.


    方面 模式 0 模式 1 原因
    CPU1 有效 0x10D81000 (RP0) 0x10D81000 (RP0) 通过设计获得恒定的有效地址
    CPU1 更新 0x10D85000 (RP1) 0x10D99000 (FRI-3 RP0) 更新移至 FRI-3 以支持交换
    CPU3 处于活动状态 0x10D89000 (RP2) 0x10D85000 (RP1) 交换体系结构的读取端口重新分配
    CPU3 更新 0x10D8D000 (RP3) 0x10D9D000 (FRI-3 RP1) 更新移至 FRI-3 以支持交换

    基本设计原理:在支持交换的模式(模式 1/3)下、有效地址是固定的、并且硬件会重新映射当交换切换时出现在那里的物理存储体。 这需要不同于模式 0/2(不支持交换)的端口布局、因此不同模式之间的地址不同。


    1. F29H850DM 数据表 — 闪存映射
    2. F29H850DM 数据表 — SECCFG 区域地址映射
    3. F29H850DM TRM - SECCFG 扇区

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    由于模式 1 重新组织了读取端口分配以适应 A/B 交换机制、因此地址发生了变化。

    是否有一个表提供读取端口分配和物理地址、并与 CPUx、交换状态和存储体模式相对应? 上表缺少 读取端口信息或交换信息。  

    CPU3 的专用读取接口 (FRI-2)  针对这些模式标记为“不适用“ 2.因此、CPU3 的 SECCFG 访问通过 FRI-1 读取端口进行路由—但哪个特定的读取端口取决于模式:

    如果 CPU3 能够通过 FRI-1 读取数据、那么它不仅可以读取 seccfg 区域、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、我是否可以说有四个可用的读取端口、存储体模式和交换状态只会改变这四个可用的端口、以及它们各自与物理存储器的映射?

    此致、

    挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时、上 表 9-1 与下表不一致:

    例如、在 mode0 下、CPU3 seccfg 地址应为 0x1089000、表 9-3 显示 0x10D95000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    您对四个读取端口的推理是部分正确的。 F29H850DM 架构会为 FR1 保持一组固定的读取端口 (RP0–RP3)、但如下图所示、FR2-4 的端口较少、存储体模式和交换状态决定 将哪些物理闪存组路由到这些端口 、而不是更改端口本身。 这就是您看到地址在模式 0 和模式 1 之间变化的原因—这是读取端口重新分配、而不是端口消失或正在创建。

    关于通过 FRI-1 进行的 CPU3 访问:不可以、CPU3 无法通过 FRI-1 读取整个闪存。 FRI 架构会分离访问 — FRI-1 是 CPU1 专用的、FRI-2 是 CPU3 专用的。 在模式 0/1 中、CPU3 的 FRI-2 标记为不适用(不可用)、因此 CPU3 的 SECCFG 读取通过受控路径路由、而不是完全闪存读取窗口。

    请通过以下链接参阅数据表中的闪存表:

    https://www.ti.com/document-viewer/F29H850DM/datasheet#GUID-AE4E7FEB-1B24-4509-BB75-544E6BE137E1/TITLE-SPRSP45SPRSP456900

    此致、

    Zackary Fleenor