Other Parts Discussed in Thread: F29H850DM
器件型号: F29H850DM
尊敬的专家:
我正在查看 TRM 中的下表:

在 MODE0/1 中、CPU3 没有提取到闪存、对吗? 但是、它仍需要在 seccfg 中读取 SSU 配置、因此它应该仍然具有对闪存的数据读取和写入访问权限、正确吗?
如果我们查看“CPU3 addrsss“列(第 1 行和第 3 行)、您将看到 CPU3 地址不同。 这有点令人困惑。 存储体交换的目的是允许 CPU 访问相同的地址、但路由到不同的存储体、但是 第 1 行和第 3 行是不同的 (0x10d89000 与 0x10d85000)、这意味着当从模式 0 切换到模式 1 时、seccfg 地址会 发生更改。
同时、此差异以不同的方式适用于 CPU1、其中“CPU1 Address“的第 1 行和第 3 行相同、但第 2 行和第 4 行不同、这些差异背后的差异是什么?
此致、
挂起