This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:无 SSU 配置时的 BOOT 引脚变化

Guru**** 3023010 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, F29-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1669093/f29h850tu-boot-pin-change-without-ssu-config

器件型号: F29H850TU
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 F29-SDK

您好:

我尝试更改 F29H850 上的 BOOT 引脚配置、从而需要零引导引脚并从闪存引导。 CCS 通过系统安全配置支持此功能。 但是、启用此模块似乎会添加我不希望的配置。 此外、它还添加了一个 linker.cmd 文件、它会干扰工程中已有的链接器(尽管可以通过将其从 SysConfig 生成中排除来解决这一问题)。  

是否有 SSU 设置或潜在的 SysConfig 权变措施、TI 是否建议仅更改启动引脚的 SECCFG、而不更改任何其他设置或内存区域的默认值?

下面的屏幕截图是我到目前为止尝试的内容、在本例中、我禁用了其他模块、并将闪存大小设置为 0。 这似乎限制了工具希望创建的链接段和堆栈段的数量、尽管并未完全删除它们。 通过编程非主模式启用来允许 SECCFG 更改、将此代码闪烁似乎使我的 SOM 崩溃。 (无法再访问 PC_FORCE 寄存器)。

谢谢


Aaron

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    SysConfig SSU 模块无法配置为仅单独修改引导引脚设置 — 它始终生成包含链接,栈,  APR 和 linker.cmd 文件的完整 SECCFG 1.但是、您仍然需要该工具、因为 SECCFG 需要一个由 SysConfig 自动计算的有效 CRC、手动编辑生成的文件可能会导致器件崩溃 1.

    建议的方法:具有最小配置的 SSUMODE1

    将 SysConfig 的系统安全模块设置为 SSUMODE1。 在此模式下、  无论 UI 中显示的内容如何、SECCFG 中的所有 APR、LINK 和堆栈设置都配置为默认值、实际上仅实现引导设置和其他非安全配置 1.这意味着:

    1. 将 SSU Mode 设置为 SSUMODE1 —LINK/STACK/APR 设置不会将器件行为从默认值更改为其他值
    2. 配置引导设置 — 对于闪存引导  2、将 BOOTPIN_CONFIG 设置为 BMSP0/1/2 = 0xFF 且 KEY = 0x5A、然后将 BOOTDEF0 = 0x03
    3.  从编译中排除生成的 linker.cmd(就像您已经做的那样)
    4. 使用 Generated seccfg.c —这包含引导所需的关键 CRC 值

    为什么您的设备出现故障

    最可能的原因:SECCFG CRC 无效或 SECCFG 扇区损坏。 该文档会明确警告无效的 SECCFG 设置 会阻止器件启动并使其处于不可恢复状态 1.具体而言:

    • 如果在不重新编程的情况下擦除活动和非活动 SECCFG 扇区、则该器件会 永久锁定 3
    • 您必须始终编程为 备用(后备)SECCFG 扇区地址、而不是活动扇区地址。 闪存 API 自动将写入路由到非活动扇区 4、 5

    恢复选项

    不幸的是、如果无法访问 PC_FORCE、则恢复选项极其有限:

    • UART 引导模式:如果器件仍然响应 UART 引导、您可以使用来自 F29-SDK 的基于 RAM 的 UART SBL 来查询器件状态、并可能对 6 重新编程
    • 如果两个 SECCFG 扇区都损坏:器件永久无法运行、没有记录的恢复机制 3.

    供将来尝试(在新器件上)

    1. 使用 SSU_GEN_REGS 中的 EMU_BOOTPIN_CONFIG 寄存器在连接调试器的情况下测试引导配置 — 无需 SECCFG 闪存 2.
    2. 确保在 CCS 闪存设置 7 中选中了“在将数据加载到闪存存储器之前允许 NonMain 闪存擦除“
    3. 注意 SysConfig SSU 工具当前仅支持 4MB 闪存变体 1

    后续: 您的器件是否处于 HSFS(现场安全)状态、以及 SOM 上是否有 UART 引导模式硬件连接可用于尝试通过基于 RAM 的 UART SBL 进行恢复?


    1. SSU 配置工具文档
    2. F29H85x 技术参考手册 — 引导模式配置
    3. E2E:F29H850TU SSU 配置
    4. F29H85x 闪存 API 用户指南 — SECCFG 编程
    5. 使用 C29x SSU 实现运行时功能安全和信息安全
    6. E2E 常见问题解答:如何检查 F29x 器件生命周期
    7. SSU 应用手册 — 调试

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对此非常详细的答复、

    我将详细阅读这篇文章和所有参考资料、并将结果反馈给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    有任何反馈意见吗? 此问题是否可以解决?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉延迟、整个公司已在夏季停机 2 周。 我现在开始回答、然后返回给您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    不是问题! 希望您在休息时间休息一下。 请告知我们具体情况、我们很高兴为您解答任何其他问题。

    此致、

    Zackary Fleenor